This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:[USB 隔离器] ISOUSB211原理图审阅和放大器;引脚排列设计讨论

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1491126/isousb211-usb-isolator-isousb211-schematic-review-pinout-design-discuss

器件型号:ISOUSB211

工具与软件:

尊敬的先生/女士:  

附件文件是当前 USB2隔离器/ISOUSB211设计原理图、有几个问题需要问、需要您的内部团队在此处澄清和说明更多信息:  

无论 EQ10/EQ11/CDPENZ1引脚是什么、都看起来像是调整要实现的 USB2信号接口的眼图、但没有关于如何使用这些引脚设计设置和表说明的写入。  

因此、您可以帮助检查当前原理图在默认设置下看起来是否正常吗? 或者、在此处还有其他修改建议吗?  

此致  

作者:Neil Chen

e2e.ti.com/.../CDU_5F00_FANCTRL_5F00_DB_5F00_USB2-Isolator.ISOUSB211_5F00_SCH_5F00_20250320.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    感谢您的咨询。  

    请多给我们一天时间来调查您的问题。

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    请在下面查找我的意见:

    [报价 userid="645395" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1491126/isousb211-usb-isolator-isousb211-schematic-review-pinout-design-discuss "]无论 EQ10/EQ11/CDPENZ1引脚是什么、都看起来像是要实现的调整 USB2信号接口的眼图、但没有关于如何使用这些引脚设计设置和表说明的文字。  [报价]

    请参阅第6.9节(对于 EQ 设置编号)和第8.3.9节(对于 EQ 引脚的说明):  

    对于原理图、下面是我的评论:

    1. 引脚6和引脚23是输出引脚、在另一侧进行上电指示。 我看到它连接到3.3V LDO 电源、该电源应该被移除。
    2. Pin5和 Pin24 -电容器当前为0.1uF、应替换为1uF VAP。
    3. 此外、我无法在不同电源选项之间进行切换。 请阅读数据表中的第8.3.1节、了解可为 ISOUSB211上电的各种选项。
      1. 当前原理图中的每个电源引脚都有一个独立的外部电源
      2. 请提供可配置性、有关添加0 Ω 选项的信息、请参阅 ISOUSB211 EVM 原理图。
    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    感谢您提供调整 EQ1/EQ0眼图设置表、非常有用。  

    有关审阅原理图器件、请将我的答案作为列表进行查看、  

    引脚6和引脚23是输出引脚、用于在另一侧进行上电指示。 我看到它连接到3.3V LDO 电源、该电源应该被移除。

    [NEIL]  无论引脚6和引脚23是什么、都没有任何外部电源解决方案来提供、我的原始设计目的是直接提供 ISOUSB211内部 LDO。  

    顺便说一下、V1P8电平的引脚4/引脚11和引脚25/PIN18也需要 ISOUSB211内部 LDO 直接供电。  

    2. Pin5和 Pin24 -电容器当前为0.1uF、应替换为1uF VAP。

    [NEIL] 更换为1 μ F 电容器、并参阅随附文件 v20250326中的修订版原理图。  

    e2e.ti.com/.../CDU_5F00_FANCTRL_5F00_DB_5F00_USB2-Isolator.ISOUSB211_5F00_SCH_5F00_20250326.pdf

    因此,请告诉我,如果你有任何意见在这里,谢谢!  

    对于3V3/1V8内部 LDO 电源器件、在回顾第8.3.1节后非常困惑、需要再次进行确认!  

    谢谢  

    作者:Neil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    感谢更新后的原理图。 我看到您将去耦电容器更新为1uF。

    [报价 userid="645395" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1491126/isousb211-usb-isolator-isousb211-schematic-review-pinout-design-discuss/5733417 #5733417"]我的原始设计目的只需使用 ISOUSB211内部 LDO 直接供电。  [报价]

    V1OK 和 V2OK 是数字输出引脚。 这不应连接任何电源、无论是外部生成的还是内部生成的3.3V 电源。

    此外、V3P3和 V1P8是输入电源引脚、不用于为外部电路供电。 这可能会损坏器件、因此请勿将内部 LDO 电源用于外部用途。

    从第8.3.1节可以看出、由于 VBUSx 和 VCCx 连接到5V、因此器件将正常运行。

    此致
    Varun