This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:铁氧体磁珠基准

Guru**** 2931710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1492469/isow1044-ferrite-bead-reference

器件型号:ISOW1044

工具与软件:

您好!

在数据表中、您建议使用 BLM15EX331SN1作为铁氧体磁珠。

由于特定项目限制、我们更倾向于使用 Wurth Electronic 的铁氧体磁珠。

 742792037似乎具有非常相似的特性、您是否确认它是足够的?

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    感谢您联系我们。

    Unknown 说:
      742792037似乎具有非常相似的特性

    这种铁氧体磁珠变为电容式> 500MHz、因此我不建议使用它、因为它会导致600MHz  1GHz 频率下的发射更高、而 BLM15EX331SN1用于抑制600MHz 1GHz 频率下的发射、因为它在该区域表现出最高的电感行为、如下所示。

    此致
    Varun