This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33020-Q1:UCC33020-Q1中针对新 BMS 设计的 Y 电容器使用情况

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC33020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1492501/ucc33020-q1-y-capacitor-usage-in-ucc33020-q1-for-new-bms-design

器件型号:UCC33020-Q1

工具与软件:

我们将评估用于全新 BMS 设计的 UCC33020-Q1隔离式直流/直流电源模块、并将其与以前的设计(使用 PDSE1-S12-S5-M-TR 模块)进行比较。 在我们的电流设计中、在 GND 和 GND1 (ISO GND)之间放置一个 Y 电容器。 但是、在 UCC33020-Q1 EVM 参考设计中、我们注意到未使用 Y 电容器。

您能否提供有关在我们的应用中是否建议为 UCC33020-Q1使用 Y 电容器的指导? 此外、在隔离性能和 EMI 合规性方面、我们是否应牢记任何设计注意事项?

期待您的见解。

       UCC33020-Q1隔离式直流/直流

 

    具有 Y 电容器的 PDSE1-S12-S5-M-TR 模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    我将通过电子邮件直接与您联系、向您提供支持。

    谢谢你