This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:I2C 上升时间过长、并出现输入信号波形问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1491181/iso1640-i2c-rise-time-is-too-long-and-input-signal-wave-issue

器件型号:ISO1640
Thread 中讨论的其他器件: PGA900

工具与软件:

您好:

我使用 ISO1640作为 PGA900的 I2C 输出隔离器。

但我发现 I2C SDA 上升时间太长。 在400KHZ 下、PGA900 SDA 上升时间约为240ns (无 IS01640)。

但当我将 PGA900 i2c 连接到 ISO1640时、上升时间将为360ns、长于300ns。

我发现输入 SDA 信号上有强波,就像图片一样,有110ns 的 平 波器件,使得上升时间超过300ns。

如何缩短上升时间?

我尝试将 R3 R5从100欧姆更改为0欧姆、但无法解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是通过隔离器的传播延迟、无法避免。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su:

    感谢您的咨询。 请在下面查找我的意见:

    波形中110ns 的平坦部分是器件时序性能的特性、数据表中也提到了 tLOOP1:

    为了更加清晰、请参阅第8.5节、其中解释了此延迟及其如何依赖于器件架构。

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我降低了上拉电阻器值、使上升时间符合 I2C 规范。