This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762-Q1:有关数据速率的问题

Guru**** 2921490 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7241C, ISO7241M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1490550/iso7762-q1-question-about-data-rate

器件型号:ISO7762-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7241M、ISO7241C

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户询问数字隔离器哪种数据速率超过150MHz。

但我认为数字隔离器的最大数据速率是100MHz。 (在汽车部件中。)

您是否有计划发布数据速率为 voer 150MHz 的数字隔离器?

如您所知、其他一些供应商也有适合此规格的器件。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    感谢您的咨询。 请在下面查找我的意见:

    [报价 userid="464516" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1490550/iso7762-q1-question-about-data-rate ]但我想数字隔离器的最高数据速率是100MHz。 (在汽车部件中)[/QUOT]

    我假设您的意思是说100Mbps、数据表中提到的比特率。 100MHz 转换为200Mbps、我们的任何数字隔离器都无法支持。


    [quote userid="464516" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1490550/iso7762-q1-question-about-data-rate 您有没有计划发布数据速率高于150MHz 的数字隔离器?

    目前、我们的 ISO7241M 支持150Mbps 数据速率、可满足您的要求。

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的支持。

    我检查过 ISO7241M 不是符合汽车标准的器件。 您是否计划发布支持150Mbps 数据速率的汽车级规格器件?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    是的、ISO7241M 未通过汽车认证、仅 ISO7241C 可用。

    目前、我们没有任何其他器件可为您提供150Mbps 的速率、我希望我们未来可以有器件为您提供支持。 请访问以下链接、获取有关我们提供的所有隔离器件的最新信息。

    https://www.ti.com/isolation/overview.html

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的支持。

    您是否预计我何时可以获得支持150Mbps 的汽车隔离器样片?

    然后、我可以在日历上标记日期并稍后询问。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    正如 Varun 所述、请访问以下链接、以获取有关我们提供的所有隔离器件的最新信息。 谢谢。

    https://www.ti.com/isolation/overview.html


    此致、
    Koteshwar Rao