This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:ISO3082内部 MOS Rds-on

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1491328/iso3082-iso3082-internal-mos-rds-on

器件型号:ISO3082

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在使用 ISO3082、需要内部 MOSFET Rds-on 规格、您可以分享该规格吗? 谢谢!


Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 VOL /  IOL 或(VCC − VOH)/ IOH 进行计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    感谢您联系我们。
    正如克莱门斯所说的,使用他提供的方程计算出的值。 这将为您提供该单元的典型值。 如果客户想知道此电阻的范围、我想确认 R OUTPUT 的值应介于50Ω 和150Ω 之间。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao