This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:原理图审阅请求

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1494442/iso1450-request-for-schematic-review

器件型号:ISO1450
主题中讨论的其他器件:ISOM8110

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

请您协助查看设计原理图、从而确保正确实现该设计。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    ISO1450的实现看上去不错。 请确保去耦电容器尽可能靠近布局中的电源引脚放置。 我还注意到原理图中有3个光耦合器。 ISOM8110也可在这里使用、与传统的光基解决方案相比、它的使用寿命更长、并且在温度范围内的 CTR 更平坦。 请参阅 光耦仿真器释疑:为何要升级光耦合器技术 、了解更多详细信息。   

    此致!
    Andrew