This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7220A:ISO7220ADR LF 和 HF 脉冲计数器

Guru**** 2924610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1491858/iso7220a-iso7220adr-lf-and-hf-pulse-counter

器件型号:ISO7220A

工具与软件:

我们想要通过 ISO7220ADR 读取高频(HF)和低频(LF)信号、 我们制作了这样的图纸、对吗? (MCU = STM32F401RET6)
提前感谢您的帮助。
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的咨询。 几个问题和输入,因为整个图片不是仅与上述快照

    1. Q7和 Q8的需求是什么,你是如何偏置它的? 我不知道你是如何强制高门相对于源.

    2.什么信号是 HF 和 LF?

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先感谢您的反馈。
    让我来解释一下、但我们在使用方面可能会有错误。

    1.

    Q7和 Q8 (SI2356DS-T1-GE3)充当每个输入的信号调节和保护层。
    在以下情况下、我们输入了 MOSFET。

    它能够防止输入信号达到危险的高电平、并确保隔离集成电路的电压保持在特定范围内。
    它与 MOSFET 和二极管一起形成一个保护层、用于抵御 ESD (静电放电)等高压浪涌。

    连接在 MOSFET 漏极端和 GND 之间的二极管 D27和 D28 (4.7V 齐纳二极管)将信号线限制在大约4.7V。 当输入信号开始超过此电平时、齐纳二极管导通并限制电压。

    在同一条线路或 MOSFET 的内部二极管上连接一个标记为2.2Ω 的小电阻器也有助于在过流情况下通过限制齐纳二极管和 MOSFET 来保护它。 一般而言、MOSFET 和齐纳二极管的工作方式类似于"钳位" 电路。

    2.   
    我们使用脉冲输出燃气表。
    HF 和 LF 脉冲输出燃气表的脉冲输入。

    输入

    数字输出、TTL 电平(5V/3.3V)
    •通常为无电势触点 (干 触点)

    HF 输入

    信号字符:
    •数字输出、高频方波
    •更高的灵敏度和分辨率
    •通常为集电极开路或 NPN 输出 型


    此致
    Michael




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的参与。 请在下面查找我的评论:

    1. 隔离器两侧的 GND 看起来相同。 如果是双接地系统、请确保纠正此问题
    2. 在 PCB 布局中、请确保将去耦电容器放置在靠近器件的位置、并且两侧都有可靠的接地连接

    我在 ISO7220连接上没有看到任何其他问题。

    不过请注意上面提到的钳位电路、如果 MOSFET 是增强型、我看不到信号通过的方法。 如果你想使用耗尽型、那么可能有一种方法、

    [报价用户 id="644675" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1491858/iso7220a-iso7220adr-lf-and-hf-pulse-counter/5731319 #5731319"]连接在 MOSFET 漏极端与 GND 之间的二极管 D27和 D28 (4.7V 齐纳二极管)将信号线限制在大约4.7V。

    由于齐纳二极管连接在栅极和源极之间、因此上述陈述似乎不正确。

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、连接两个点的接地方式相同。

    2. 我们将要连接的燃气表必须支持测量​​0-30V 之间的所有脉冲值。 因此、我们建立了一个 MOSFET 电路(如图所示)来抑制该电压值。 但是、如果这错误、当为这些输入提供0-30V 之间的脉冲时、我们该如何继续?

    3.我们 按如下方式更新了此 MOSFET 连接。  请您再检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢提供输入脉冲范围信息(0-30V)。

    关于 MOSFET 电路、我建议您使用精确的 FET 模型和连接来运行 PSPICE 仿真、以便查看实际波形。

    仅供参考、我仍然看不到信号如何通过 FET、GND 连接到漏极、偏置到栅极通过30V 信号完成(请务必查看 MOSFET 数据表中的 VGS 规格)。我建议使用高侧开关、PMOS 的源极连接到3.3V 电源、栅极到30V 输入来自燃气表、漏极连接到 INA/INB。

    同样、请模拟最终的 MOSFET 电路以获得准确的波形。

    只要 INA/INB 引脚的电压不高于数据表中建议运行条件、ISO7220就应该可以正常工作。

    此致
    Varun