This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1642:关于 NC 引脚

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1493587/iso1642-about-nc-pins

器件型号:ISO1642

工具与软件:

您好!
我有一个关于连接 NC 引脚的问题。
是否应该将 NC 连接到印刷电路板上的相应 GND?
2、7引脚为 GND1、10、15引脚为 GND2

此致、
Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    感谢您的咨询。

    NC 引脚可被连接至各自接地或者也可被保持悬空。

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:
    感谢您快速回答。
    我明白了。

    此致、
    林浩司