This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:关于 ISOUSB111的故障

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1494787/isousb111-regarding-malfunctions-of-isousb111

器件型号:ISOUSB111

工具与软件:

你好。
当我将 ADUM3160更改为 ISOUSB111时、它开始运行得非常奇怪。
请告诉我如何解决此问题。

UD+/UD-连接到 USB microB、DD+/DD-连接到 MCU 的 USB D+/D-。
USB microB 通过 USB 电缆连接到 PC。
PC 发送一条命令、用于使 MCU 软复位。
在复位之后、PC 无法看到 MCU、并且不会继续执行下一个序列。
ISOUSB111是否可以与 USB Micro-B 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuke-san:

    感谢您联系我们、很遗憾听到这个问题。
    您能否分享以下内容以更好地了解问题?

    1. 比较
    2. 发生问题时、共享 ISOUSB111的 UD±和 DD±的波形、可能显示两者之间的数据不匹配
    3. 您是否测试了多个 PCB、多个 PCB 是否也测试过?

    我们不希望 ISOUSB111在使用 USB Micro-B 连接器时出现任何问题、因为协议保持不变、并且连接器类型只有物理变化。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao-San
    感谢您的答复。

    发生问题时、共享 ISOUSB111的 UD±和 DD±的波形、可能显示两者之间的数据不匹配

    发生问题时、DD±无法检查波形(在 MCU 复位后)

    > 3.您是否测试过多个 PCB?多个 PCB 是否会发生这种情况?

    多个 PCB 上都发生了这种情况。
    有时通信成功、但大约30%的时间会发生此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我错误地将此问题标记为已解决。
    请让我们继续讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuke-san:

    我知道您不小心 将此问题标记 为 已解决、我们可以继续讨论。

    出现问题时、DD±无法检查波形(MCU 复位后)

    您能否详细说明一下、您这么说是什么意思?
    您是否是说出现问题时很难捕捉波形? 或者发生问题时没有波形?
    我正在查找出现此问题时 UD±和 DD±的波形。 即 µs 之前几百 μ s、 µs 之后几百 μ s。

    但也请分享原理图以供审阅。
    此外、通过在 PC 和 ISOUSB111之间插入一个 USB 集线器并进行测试、这也有助于测试解决方案、仅用于调试目的。 谢谢、请告诉我您是否能够进行此测试。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao-San
    感谢您的答复。
    我能够在问题发生时捕获波形。

    这可以告诉您什么吗?
    我目前正在与该公司核实有关该电路的信息。

    配置如下:
    PC (USB micro B)→ISOUSB111 (SSOP)→AT91SAM (USB 端口)

    黄色:触发(CPU 重置)、绿色:UD+、紫色:DD+

    此致、
    大平裕介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuke-san:

    抱歉、我无法说出分享的波形中的任何内容。
    我可以知道什么是触发波形吗? 我想在±捕获中看到 UD±和 DD 全部工作、以便比较器件是否导致了任何数据不匹配。

    谢谢、我还将等待原理图进行审查。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao-San
    感谢您的确认。
    我无法同时获得 UD±和 DD±波形。
    我将放弃使用此器件。
    感谢您的帮助。
    此致、
    大平裕介