This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:ISOW7842DWER

Guru**** 2900950 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1496799/isow7842-isow7842dwer

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件:ISO7841

工具与软件:

在该图中、数据表中未提到 RC 电路连接到第7个引脚(即 NC)、我也在论坛上看到过相同的电路。 敬请告知此电路背后的技术原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R2020 = 0时、引脚7会被视为另一电源引脚。

    但它是 NC。 该原理图来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nisha:

    感谢您联系我们。

    我不确定您从哪里获得了该原理图、但我要说明一下 我说、ISOW784x 系列器件无需在引脚7上使用任何电源或滤波器、即可实现任何功能或更佳性能。

    话虽如此、我的电流猜测是制造此电路的任何人都可能复制 ISO7841的外部组件、因此 EN1中的 PIN7需要很高、因为您可以看到电阻0欧姆。 这是一个猜测。

    您可以在 NC 上不连接任何器件就能继续进行设计应用。

    此致
    Varun