This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:多负载条件下的 ICC

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1496090/iso3082-icc-under-multi-load-condition

器件型号:ISO3082

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户想知道在多负载条件下 ISO303030CLA 的 ICC 是什么、情况如下所示:

  • 32个负载节点、线路长度50m、38.4kbps、3ms 通信间隔
  • 5V VCC、Vidmax 为1.26V
  • 客户测试的 ISO3082电源电流在满载时为~μ A 2mA

如有任何其他问题、请提前告知我、谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis:  

    数据表 ICC2是空载测试条件下的15mA (max)。 根据您的说明、您不使用端接电阻器。 您能确认吗? 假设您的应用不使用端接电阻器、那么 这是可以的、因为测量值低于最大规格。  

    我们没有针对32个节点和线路长度为50m 的测试条件。

    此致!
    Andrew