This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228DFBEVM:具有与数据表 ISO1228和 ISO228EVM 不同值的 RPAR

Guru**** 2813725 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228DFBEVM, ISO1228, ISO1228EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1496530/iso1228dfbevm-rpar-with-different-value-compared-to-data-sheet-iso1228-and-iso228evm

器件型号:ISO1228DFBEVM
主题中讨论的其他器件: ISO1228ISO1228EVM

工具与软件:

大家好:

ISO1228DFBEVM 的计算公式、请参阅 表1-1。 它考虑 RPAR 为16K。  

不过、在表8-1中。  ISO1228数据表中以及表1-1中所示。  ISO228EVM 在两种情况下均考虑为 RPAR 使用13K、在所有3种情况下、灌入模式和 IL = 2.5mA 的选择相同。

造成 差异的原因是什么?  最初、我认为这可能与 LED 选型有关、但两个评估模块使用相同的150060VS75000 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mauricio、您好!  

    ISO1228DFBEVM 在 RPAR = 16kΩ 时发布。 由于使 RPAR = 13kΩ 略有改善了输入电流调节、因此在 RPAR = 13kΩ 时发布了 ISO1228EVM。 因此、ISO1228数据表还建议使用 RPAR = 13kΩ

    请在您的设计中使用13k Ω 值、以获得最佳性能。 不过、这两个值都可以正常使用、13k Ω 值将与5.11典型特性中所示的数据表性能相匹配。  

    此致!
    Andrew