This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820LL:数据速率高达1.1Gbps

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1496195/iso7820ll-data-rate-up-to-1-1gbps

器件型号:ISO7820LL

工具与软件:

您好、先生、

我是否可以知道有任何数据速率高达1.1Gbps 的隔离式 LVDS 缓冲器器件? 我想使用它来替代 ADI/ADN4654BRWZ-RL7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:  

    感谢您联系我们。 我们没有支持1.1Gbps 数据速率的隔离式 LVDS 缓冲器。