This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6731:NC 引脚

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1496112/iso6731-nc-pin

器件型号:ISO6731

工具与软件:

大家好、团队成员:

此器件的 NC 引脚是否在内部未连接?

将其悬空或连接到 GND 是否没有问题?

器件: ISO6731FDWR

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    感谢您的提问。

    是的、可以将 NC 引脚 悬空。 它们 不需要 连接到 GND 或任何其他引脚。  器件上的 NC 引脚没有从内部连接到器件。  

    此致、
    Aaditya Vittal