This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7641FM:ISO7641FM

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1494196/iso7641fm-iso7641fm

器件型号:ISO7641FM

工具与软件:

您好、TI 专家:

我想参考该链接(ISO7641FM:6000V Vpk 测试在客户测试中失败-隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛)、对数字隔离器 ISO7641和我拥有的其他几种隔离器型号执行测试。 但是、我不确定测试应该选择什么源阻抗(2 Ω? 10 Ω? 还是其他一些值?)。 您能帮助我回顾一下这一点吗、尤其是关于隔离器型号 ISO7461的情况吗?

提前感谢。

BR、  

Steven。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的咨询。

    您所链接帖子中介绍的测试是针对隔离栅的浪涌测试。 浪涌测试通常在隔离栅上进行、因此不需要源阻抗。 浪涌测试采用双端子方法进行、即所有右侧引脚均连接、所有左侧引脚均连接、形成两个端子。 由于执行此测试是为了测量隔离栅的浪涌性能、因此不需要源阻抗。

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaditya V

    非常感谢您的快速响应。

    我不确定这里所说的"源阻抗不是必需的"是芯片或浪涌器件的源阻抗。 我们与浪涌设备制造商讨论过、他们说浪涌发生器必须具有源阻抗配置。


    如果可能、您能否提供可以执行此测试的设备型号和配置? 和该测试的参考标准。 我之前提到的是 https://www.ti.com/lit/wp/slyy063/slyy063.pdf 。本文中的描述没有提及具体的测试模型和配置。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的答复。  

    对不起,我意识到我的措辞和我之前的答复的清晰度不好。  

    我想说、隔离栅上的浪涌测试不依赖于源阻抗。  因此、如果浪涌测试仪设置为2欧姆 或其他某个值、则隔离栅性能的测试结果将保持不变。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaditya V

    很高兴听到这个消息。 这些信息对我们非常重要。

    非常感谢您的帮助。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    没问题。 如果您有任何问题、请随时再次与我们联系。

    此致、
    Aaditya V.