This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:evt -原理图审核

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1495105/isow1432-evt---schematic-review

器件型号:ISOW1432

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助查看此原理图吗? PPM ID  515148。

此致!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z 和 Y 引脚必须连接(连接到 B 和 A)。

    将 D12和 D13同时连接到同一个信号毫无意义;您可能希望它们中的一个连接到 B 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的咨询。 请在下面查找我的意见:

    1. 正如 Clemens 建议的、Z/Y 引脚需要短接至 B/A 引脚以实现半双工运行。 有关更多详细信息、请参阅以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1314992/faq-iso1452-faq-how-to-configure-a-rs485-full-duplex-transceiver-as-half-duplex
    2. A 上的两个并联 TVS 二极管没有意义、第二个二极管可以更好地连接到 B
    3. GND 和 GISOIN 当前短路。 这不会影响功能、但会影响 EMC 性能:
      1. 如果需要出色的 EMC 性能、则需要通过铁氧体磁珠连接 GND2和 GISOIN。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的布局指南部分

    此致
    Varun