This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:关于 Cio 的含义

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1497250/iso7041-regarding-the-meaning-of-cio

器件型号:ISO7041

工具与软件:

嗨、团队:

Cio:屏障电容、输入到输出、等于光电耦合器中的电容、正确吗?

两者都指通过隔离栅发生的电容耦合。

此致、  

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    感谢您的咨询。

    CIO (势垒电容)是 隔离器的1侧和2侧之间的电容的测量值。

    我不确定对于电容耦合的含义。 如果您讨论的 是输入侧和输出侧之间的电容、是的、它会是相同的。

    如果我对您的问题的理解不正确、再做一些解释会很有帮助。

    此致、
    Aaditya Vittal