This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:SN6507、具有 Wurth 变压器 PN 750319693、适用于12V 至24V 电压

Guru**** 2556800 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1498628/sn6507-sn6507-with-wurth-transformer-pn-750319693-for-12v-to-24v

器件型号:SN6507

工具/软件:

我按照指示使用 Wurth 变压器 PN 750319693来实现24VDC 输出电压(12V 输入电压)。

问题是输出电压为27VDC。

我没有使用 LDO、因为稳定电源的输入电压为12V。

使用24VDC 的可能解决方案是什么?

为什么您在数据表中使用  Wurth 变压器 PN 750319693将12V 写入24V? 这不是真的。

我希望你能帮到我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    SN6507是一款开环推挽式变压器驱动器、其中次级侧与初级侧没有反馈、因此、该器件不会调节输出。    次级电压略有增加的原因是考虑了输出整流器压降和 LDO 保持稳压所需的裕度。  要调节该未稳压的输出、 设计需要采用 LDO 等后置稳压器。

    此致、S Mathew