This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:内部载波频率?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1499337/iso7762-internal-carrier-frequency

部件号:ISO7762

工具/软件:

您好、

关于 ISO7762FDWR、您能告诉我内部载波频率是多少吗?

 

谢谢您、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    [报价 userid="263305" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1499337/iso7762-internal-carrier-frequency

    关于 ISO7762FDWR、您能告诉我内部载波频率是多少吗?

    [/报价]

    OOK 载波频率为 ~450MHz

    此致、
    Aaditya 五