This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:寻找符合 IEC61010标准且工作电压为1500Vrms 的数字隔离器

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1499205/iso7841-looking-for-a-digital-isolator-certified-for-1500vrms-working-voltage-under-iec61010

器件型号:ISO7841

工具/软件:

您好、

我们目前正在评估 TI 的数字隔离器、以便打造一种需要增强型绝缘认证且工作电压高达1500Vrms (符合 IEC 61010标准)的系统。

TÜV 一直在使用 ISO7841F、但根据数据表和 T Ü V 认证信息、IEC61010下的最大工作电压似乎限制为1000Vrms、这不符合我们的要求。

您能回答以下问题吗?

  1. TI 是否提供任何经 IEC61010认证、工作电压为1500Vrms 的数字隔离器?

  2. 如果是、您能否分享相关器件型号和相应的安全证书(TÜV T Ü V、VDE 等)?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们的隔离器的最大工作电压为1000Vrms、符合 IEC 61010-1标准。 我们没有电压高达1500Vrms 的器件。

    谢谢、
    Saleem