This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:与多个 ISO1228共享浪涌/浪涌

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228, ISO1228DFBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1498259/iso1228-sharing-rsurge-csurge-with-multiple-iso1228

器件型号:ISO1228

工具/软件:

大家好:

我将在同一电路板上实现两个 ISO1228。  我的怀疑与现场电源方面有关。 我很抱歉,如果这可能是微不足道的,但我想确定。

关于浪涌/浪涌对、我知道 Rsurge 旨在防止灌入模式下 AVCC 和 AVSS 上的浪涌事件、我就是这种情况。 根据表中1类的信息、我使用了1K 作为默认值。 根据数据表、CSURGE 是固定值4.7 μ F。

但是、由于我使用两个 ISO 器件、并且这两个器件的浪涌部分是相同的、我是否可以为两个 ISO1228使用一个浪涌/浪涌对? 还是应该复制它们?

当然、我知道每个器件都应该有自己的 Rilim、Cfil 对、但我怀疑数据表上的陈述是出于上述原因、而不是提到所有这些组件都是器件正常运行所必需的。

顺便说一下、在我的例子中、Rilim 为0 IL、正如我预计2.5mA Rsurge 上的这个电阻器都是电流限制的一部分 、我希望确保我不会影响电路 、只是为了通过共享浪涌对并移除 Rilim 占用空间来节省一些 PCB 空间和成本。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mauricio、  

    两个 ISO1228可以共享浪涌元件(红框中)。 如果使用了防浪涌元件、它们应该保护两个器件免受浪涌事件到 AVCC 和 AVSS 的影响。 (从7.3.1浪涌保护)。 由于 Rilim = 0 Ω、因此需要正确确定 Rsurge 和 Csurge 的额定值以处理脉冲。  

    其他组件无法共享。 CFIL 兼作去耦电容器、因此每个 ISO1228都应该有自己的 CFIL。 此外、 当使用 MELF 电阻等防浪涌电阻时、RTHR 可保护场输入上的浪涌事件。

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次您好 Andrew、  

    我在思考您在这里提到的内容:

    RSURGE 和 CSURGE 需要适当额定值才能处理脉冲

    我使用的是  MELF 电阻器。 然而、关于 CSURGE、我计划使用一个与 ISO18228评估模块(ISO228EVM 和 ISO1228DFBEVM)上使用的电容器非常相似的电容器 、即  C2012X6S1H475K125AC (陶瓷、4.7uF、50V、+/-10%、X6S 0805)。 但我的是 X7R。 但这两个基准都是通用多层电容器。

    我是否应该寻找不同类型的电容器? 如果是、我可以问您是否有任何可以了解的资源?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mauricio、  

    是的、您应拥有一个在浪涌脉冲持续时间内耐受的电容器。 本文档介绍了电阻器选择(如何设计隔离式数字输入模块以提高浪涌抗扰度)。

    遗憾的是、我们仍在制定 ISO12xx 系列的电容器选型官方指南。 因此、这些 EVM 在设计时不考虑浪涌(仅用于评估器件运行)。 ISO1228DFBEVM 已在未进行额外修改的情况下通过1kV 浪涌电压。 根据我的理解、CSURGE 的额定值应该为100V+直流电压 、因为浪涌事件很短。此额定值应该足以通过防浪涌电阻传递更高的浪涌脉冲。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew。
    这是一篇有趣的文章。

    此致!