This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:支持 USB 全速的转接驱动器

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111, ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1499856/isousb111-redriver-for-usb-full-speed

器件型号:ISOUSB111
Thread 中讨论的其他器件: ISOUSB211

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在寻找用于驱动长达10m 的长电缆连接的 USB 转接驱动器。

它们需要"全速"转接驱动器、但似乎没有全速转接驱动器器件(TUSB2xxx)(仅补偿高速)。

而、ISOUSB111除了隔离外、还具有全速中继器功能。

ISOUSB111是否有效作为"全速"信号的转接驱动器?

或者是否有任何其他推荐的器件?

此致、

Shota Mago  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mago-San:

    感谢您的联系。

    是的、ISOUSB111可作为低速和全速信号下的 USB 转接驱动器有效。

    ISOUSB211是一款支持高速 USB 信号的器件。

    关于电缆长度:ISOUSB 设备符合 USB 标准规定的5米长的电缆长度

    因此、如果您要使用 ISOUSB111 10米(如果该长度不可协商)、则可以使用2个 ISOUSB111、彼此之间距离为5米。

    此致
    Varun