Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, BOOSTXL-TPS65218
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-TPS65218 主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、
工具/软件:
您好、
我们目前正在尝试遵循 BOOSTXL-TPS65218用户指南(SLVUBH5)、以便升级 MSP430F5529 LaunchPad 上的固件。 但是、我们在下载以下软件时遇到问题:
μ■参考:
用户指南–第2.4节软件"4. MSP430_USB_USB Developers_Package 5_20_06_02中的 Firmware_Upgrade_Example-1.3.1.1-Setup.exe。"
■问题:
链接指向"我们找不到此页面"。 (错误404)"错误、无法下载文件。
因此、我们目前无法继续执行指南第2.5节中的"运行固件升级示例"步骤。 请提供此设置文件的正确和更新的下载位置。
此致、
Conor