This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351EVM:AMC1351具有1.7%的增益误差

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1493935/amc1351evm-amc1351-has-gain-error-1-7

器件型号:AMC1351EVM
主题中讨论的其他器件:AMC1351

工具/软件:

您好、

我使用的是 AMC1351。 我使用的电源电压范围为0-30VDC、其中使用了分压器、将其缩小到0-5VDC。 在计算增益误差时、它始终为1.4-1.8%。 我不确定如何纠正它。  
VDD1为5Vdc、Vdd2为3.3Vdc、输入电压为0-5Vdc。 我正在使用数据记录器 DAQ970A 收集输出值。 请提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这是接线图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swatej:

    您能为您的应用提供一些详细信息吗?

    您是否有可以共享的测量数据?

    您是否在器件的输入和输出端进行了测量、以确定增益误差发生的位置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是尝试测量电压、看看 AMC1351的精度。
    我测量了器件的输入和输出、然后比较实际增益和测量的增益以确定误差。

    请查看以下数据。

    您认为它与 VDD1和 VDD2电源相关吗? 我正在使用 EC 购买3个微型降压电源智能家用开关直流电源模块交流直流电压调节器220V 到5V 5W 交流直流转换器 HLK-5M05 : Amazon.ca 电子

     来自电源的输入电源电压 AMC 的输入分压器电压 预期输出电压 测得的 AMC 输出电压 输出的误差%
    10.0424325 1.65407303. 0.661629212 0.672834425 1.6936%
    12.0661002. 1.98493205. 0.79397282 0.808264621. 1.8000%
    14.0881319 2.31733779. 0.926935116 0.943601582 1.7980%
    16.0469568 2.63917736 1.055670944. 1.07469356. 1.8019%
    18.0772607 2.97256177. 1.189024708. 1.21055108. 1.8104%
    20.0203307. 3.29155303. 1.316621212 1.34061246 1.8222%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swatej:

    "到 AMC"的输入分压器电压测量值是根据电阻分压器计算的、还是使用示波器或 DMM 实际测量的?

    解决任何增益和失调电压误差的一种方法是通过软件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除"预期输出电压"外、所有其他值均使用 DAQ 模块进行测量。
    我直接使用电源来提供0V 至5V 电压、然后误差降至0.06%、这很惊人、您能告诉我需要对分压器做什么不同、因为由于分压器产生了1.7%的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swatej:

    考虑这一点的最佳方法是进行失调电压/增益校准并考虑软件中的误差。

    您可以使用容差较低的电阻器、但它们会更昂贵、并且仍然存在一些额外的误差。

    谢谢。