This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:增加拉出模式下的电流

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1495443/iso1228-increasing-the-current-in-source-mode

器件型号:ISO1228

工具/软件:

您好:

我想 在拉电流模式下运行 ISO1228、但想考虑增大电流的可能性。

我看到 该器件 仅支持1类2.5mA (对于2.5mA 和3.5mA)和2类(3.5mA 在表8.2中声明为"不支持")。

问题1:

我很清楚、Rpar 可以更改以设置当前...

  • 那么、调整 Rpar、直到器件提供5mA 或10mA 电流等、结果是什么?
  • 我假设它不再符合 IEC 61131-2标准、但通过 Rpar 设定的更高电流运行该器件是否安全?
  • 如果这样做、是否有办法表征电压阈值和行为?

问题2:

我预计2类操作是一种可能的解决方案、 需要 并联两个通道。

  • 在拉出模式下是否支持此功能?
  • 如果使用并行接口输出、我是只读取两条 OUTx 线路之一的状态、还是将它们连接在一起?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 RKG、

    1. 问题1
      1. 电阻器 RILIM 控制全部八个通道的电流限制。  由于热限制、ISO1228不支持比3.5mA 更高的电流限制。  
      2. 如需更高的电流和输入电压、请使用 ISO121x。 ISO121x 的设计允许使用一个分流电阻器来吸收多余的电流(请参阅 9.2.1.2.4设计输入电压大于60V)
    2. 问题2.
      1. 正确、ISO1228通过并联两个通道来支持4个2类运行通道、这将启用7mA 电流限制。 但是、这仅在灌入模式下可用。  
      2. 您只需要读取其中一条 OUTx 线路。 并行输入将有一个冗余信号。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    好的、谢谢、这一切都很清楚。

    我对2类模式有一个愚蠢的问题。

    当您说"并联两个通道"时、 这是在阈值电阻器之前还是之后进行连接?

    即对于仅提供4个通道(因为2个通道配对)的2类实现、它是否仍然具有8个 RTHR 和8个 RPAR、或者4个 RTHR 和4个 RPAR?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RKG:  

    这是一个很好的问题(一点也不愚蠢)。 2类数字输入需要7mA 电流限制。 ISO1228可以通过使用两个3类(3.5mA 电流限制)输入实现此目的

    要配置2类输入、请将两个输入引脚(例如 IN1和 IN2)连接在一起。 然后、使用3类输入的电阻器(RILIM = 3.5mA、RPAR = 9.76kΩ(IL = 1kΩ))配置每对引脚。  

    此致、
    Andrew