This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:隔离器输入和输出的布局阻抗控制

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1498467/iso7741-layout-impedance-control-of-isolator-input-and-output

器件型号:ISO7741

工具/软件:

尊敬的团队:

我们将  在我们的产品中使用 ISO7741FBDWR、ISO7742FDBQR 和 ISO7740FQDWRQ1。

这些隔离器的应用场景 SPI 通信 GPIO 信号

我们实施了以下路由策略:

  • 维护 70欧姆阻抗 之间的差异 隔离器输出(OUTA、OUTB、OUTC、OUTD) 接收器输入

  • 维护 50欧姆阻抗 之间的差异 隔离器输入(INA、INB、INC、IND) 驱动器输出端

我们参考以下 TI 应用手册中提供的指南:

https://www.ti.com/lit/an/slla284g/slla284g.pdf?ts = 1742279592311

这样可以按上述方式路由信号吗?  

请查看并告知我们上述路线是否合适或是否建议进行任何更改。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    感谢您联系我们。  

    应用手册中的代码片段"数字隔离器设计指南"指的是布线阻抗。 布线阻抗将取决于布线的长度和布线本身的几何形状。 考虑到这一点、我对具体要求感到困惑、因为它主要取决于您的 PCB 布局和源阻抗的系统相关要求。 您能否提供一些有关背景、原理图和 PCB 布局的更多信息?

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    感谢您的回答。

    我们已按如下方式路由信号:

    • 反向恢复 (黄色框): 使用6mil 布线宽度的50 Ω 阻抗

    • 隔离器的输出侧 (红色框): 使用6mil 布线宽度的70 Ω 阻抗

    您能否确认此布线方法是否可接受?

    是必须维护的 输入和输出侧均为70欧姆阻抗 或足以维持 仅在输出侧为70欧姆 是否考虑到隔离器在这一端驱动更长的布线?

    正在等待您的回复!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    是否需要维护 输入和输出侧均为70欧姆阻抗 或足以维持 仅在输出侧为70欧姆 ,考虑到隔离器在这一端驱动更长的迹线吗?[/报价]

    由于与上述内容相比、布线长度更长、因此保持输入和输出的布线阻抗非常重要。 通过匹配输入和输出阻抗以及布线阻抗、您可以更大限度地减少反射和相关问题。 请允许我与我的团队确认、并就您的问题回复您。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    谢谢、请尽快确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    感谢您的耐心。  

    如果任一侧的布线长度较短、则布线阻抗和源阻抗匹配不是大问题。 如果布线长得多、则最好将布线阻抗与被驱动信号源相匹配。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    感谢您的耐心。  

    如果任一侧的布线长度较短、则布线阻抗和源阻抗匹配不是大问题。 如果布线长得多、则最好将布线阻抗与被驱动信号源相匹配。

    此致、
    Aaditya.