This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6521:ISO67xx 和 ISO6521封装

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6521, ISO6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1500126/iso6521-iso67xx-and-iso6521-package

器件型号:ISO6521
主题中讨论的其他器件: ISO6721

工具/软件:

您好的团队、

哪一个元件的封装尺寸更小、而 ISO67xx 或 ISO6521呢?

谢谢你。

此致、

Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wouter、

    ISO6521 具有 极小的封装尺寸。 ISO6521是一款功能隔离器、采用 DFN 封装(3.0mm x 2.0mm)、ISO6721采用 D 封装(4.9mm x 6.0mm)。  

    此致、
    Aaditya V.