This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:宽范围输入的虚拟负载要求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1500604/sn6507-q1-dummy-load-requirement-for-wide-range-input

器件型号:SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6507

工具/软件:

您好:

我的输入电压为10V 至16V、典型值为12V、最大值为24V 并持续几 ms。

在有占空比控制的情况下、我选择2.8的匝数比以调节在16V 左右。

数据表建议推挽驱动器输出后的 LDO 或下一个电路为24*2.8 = 67.2V。

1.在什么情况下,该电压会出现?

2.我的下一个电路额定电压仅为30V-40V。 我是否需要连接虚拟电阻或齐纳二极管以始终保持16V 的稳压输出?

3、保持稳压输出的最低负载要求和建议是什么? (我无法选择下一个额定电压为100V 的电路)

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    利用占空比控制功能、占空比将随 VIN 进行调整、从而使 VOUT 保持恒定。 占空比控制可以补偿高达±35%的输入变化、其中可以实现±5%以内的线路调节。 为达到该范围、建议标称 VIN 处的占空比以25%(D = 0.25)为中心。 变压器匝数比需要将该占空比纳入计算、以确保在所有 VIN 电压下实现预期的输出电压电平(请参阅数据表第9.2.2.5节)。 为了启用占空比控制功能、输出侧需要一个电感器。 输出电感器的选择应确保电感器电流不会进入不连续导通模式(DCM)、这意味着电感器电流斜坡在任何时候都不应降至零。

     负载确实会稍微降低输出电压、当没有负载时、预计输出会略高于平均负载的10%至20%。 SN6507是一款开环推挽式变压器驱动器、次级侧与初级侧之间没有反馈、因此、该器件不会调节输出、因此无负载调节。 如果需要更好的调节、请使用 LDO 等后置稳压器。

    SN6507 EVM 的设计采用了虚拟负载的10mA。 最好按比例选择电阻值以获得10mA 虚拟负载电流。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mathew、

    我在原理图中看不到消耗10mA 的任何虚拟电阻器值。 您是如何告知它消耗10mA 的?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    对于错误、EVM 具有10K 电阻器。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mathew、

    好的、您指的 R3是10k、而不是10mA。 这意味着、如果输出为15V、则电流将在1.5mA 左右。

    谢谢你