This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:适用于设置应用程序

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1501721/isow7842-for-setup-application

部件号:ISOW7842

工具/软件:

您好、

计划将 ISOW7842DWER 实现3.3V 输入和5V 输出。 数据表未看到此 PN 与我的应用的任何声明。 此器件是否适合此应用?

如果不是、请确认确切的 PN。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamuna:

    感谢您的联系。

    是的、ISOW7842适合与3.3V 输入(VCC)和5V 输出(VISO)一起使用、但只有40mA 的输出负载电流 IISO (OUT)才能保证其性能和可靠性。

    如果您的应用要求超过电源转换器输出的负载电流40mA、则无法使用升压工作模式。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的确认。

    有另一个查询。

    1.根据我的要求,INx 和 Vcc (电源)输入端的电流要求是什么。

    2. Viso 时的最大40mA 负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamuna:

    请在下面查找我的意见:

    。 根据我的要求、INx 和 Vcc (电源)在输入侧的电流要求是什么。[/报价]

    请参阅数据表中的第7.12节、了解电源电流值 Icc (VCC 处的电流)和 IISO (OUT)(VISO 处的电流)。

    是的、40mA 是器件从 VISO 引脚支持的额外负载电流。

    流经 INx 的电流为+/-10uA。 请参阅第7.11节中的 IIH 和 IIL 规范。

    此致
    Varun