This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:高温 以标称负载上升

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1501301/sn6507-high-temp-rise-with-nominal-load

器件型号:SN6507

工具/软件:

您好:  

我们使用 SN6507开发了隔离式电源电路。  

在测试过程中、我们发现 IC 和 TXR 温度增加了50度以上。  

以下是 SCH 的快照、该电源原理图的输出将驱动 四个 UCC21530B 驱动器。

请提供 有关如何缓解电路中高温上升的建议。  

此致、

Umang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umang:

    这种温升是在500mA 的输出负载下发生的吗?  

    电阻器 R317,318是否已连接? 如果已连接、您可以将其移除并测试一次。

    能否监测输入电流并共享?   

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinu、  

    这种温升是在500mA 的输出负载下发生的吗?  

    -是的,负载电流是~300mA

    电阻器 R317,318是否已连接? 如果已连接、您可以将其移除并测试一次。

    -其未连接(DNP 后缀器件未连接)

    能否监测输入电流并共享?   

    -可通过 开关直接供电、额定输出为12V 3.5A (整个系统在满载时需要2A 电流)

    - 由于它直接连接到+12V 聚体它很难测量输入电流,虽然我会试着让你知道。   

    此致、

    Umang