This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741FDBQR 标识

Guru**** 2926620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1501055/iso7741-iso7741fdbqr-marking

器件型号:ISO7741

工具/软件:

你(们)好

您能否帮助确认标记为什么不同? COO:CN 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件在三个组装地点制造、因此可以采用不同的标记样式。 (PCN 20241218004.1 引入了新的组装厂、以及新的晶圆制造厂和裸片设计。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请允许我就您的问题联系我们团队的一些专家。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的耐心、很抱歉耽误您的时间。

    这两款器件的制造时间相隔近1年(所示器件之间的组装地点没有差异)。 因此、可能会更换某些设备、导致顶部标记存在细微差异、而标记类型保持不变。 尽管标识不同、但 器件的功能和性能保持不变。

    此致、
    Aaditya 五