This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8116:Vf 与 If、CTR 和 If 之间的关系

Guru**** 2797355 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8116, ISOM8117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1497964/isom8116-relationship-between-vf-and-if-ctr-and-if

器件型号:ISOM8116
主题中讨论 的其他器件:ISOM8117

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户考虑使用 ISOM8116和 ISOM8117。

他们有一个请求。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

ーーrequest μ s

我们希望进行详细的理论验证、并希望您向我们提供以下文件。

-在 ISOM811x 数据表(图6-3)中、有一个图形显示正向电压(Vf)和正向电流(If)之间的关系。

您能否为我们提供一个包含​​每个曲线数值的 CSV 文件或近似公式?

-同样,您还能给我们提供一个 CSV 文件​​,其中包含每个曲线的数值,或电流传输比( CTR )和正向电流(如果)的近似公式?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinichi-San、

    请允许我在本周结束前完成此请求。 查找数据并确认我们可以公开分享这些信息需要一些时间。   

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinichi-San、  

    感谢您的耐心。 我已与我的团队核实、很遗憾、我无法公开分享此信息。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的答复。

    我想赢得这项业务、因此请告诉我如何获得文件。

    如果签署了 NDA、是否可以提供该信息?

    如果是、我会让我的客户签署 NDA。

    如果有其他方法、请告诉我。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi、  

    是的、我已向您发送了一个朋友请求、以便进一步讨论此问题。