This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:申请功能安全时基故障值和故障模式分布、符合 Siemens 标准 SN29500的栅极标度

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1503202/iso1211-request-to-functional-safety-fit-value-and-failure-mode-distribution-gate-scale-that-meet-siemens-standard-sn29500

器件型号:ISO1211

工具/软件:

我询问了 ISO1211的功能安全 FIT (应用时基故障率)值和失效模式分布、栅极比例。

SIEMENSE SN29500-2。

(这不是要求提供基于 JEDEC 的技术时基故障值。)

器件型号

ISO1211D (R)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    请参阅随附的文档。

    谢谢、

    Saleem Marwate2e.ti.com/.../ISO1211-Functional-Safety-FIT_5F00_FMD_5F00_Pin-FMA_5F00_SFFS444_5F00_final_5F00_rev2.pdf