This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731:我是否可以对提到 ISO7731的 TI 提出一些问题?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1502990/iso7731-may-i-have-some-question-regarding-ti-some-document-mention-iso7731

器件型号:ISO7731

工具/软件:

尊敬的先生:

我是否可以对 TI 的一些文档提到了 ISO7731提出一些问题?

如下面的链接页面4所示 、图5电路包含 引脚5上的 BAS40和  引脚12和13之间的 D2  

https://www.ti.com/lit/an/slyt403a/slyt403a.pdf?ts = 1744855395371&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

您是否有有关  第4页的更多信息 图 5电路包括引脚5上的 BAS40和  引脚12和13之间的 D2。

Q1) D2同一引脚5器件 也是 BAS40? 或者...

Q2) 引脚5上的 BAS40和   引脚12和13之间的 D2有什么功能?

   (D2是否用于 防止信号从 SDA1流向 SDA2  ?  

     引脚5上的 BAS40是否用于防止信号从 SDA2流向 SDA1?)

谢谢