This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211DPEVM:EVM 的跳线设置

Guru**** 2927990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04EVM, ISOUSB211DPEVM, ISOUSB211, USB2ANY, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1496571/isousb211dpevm-jumper-settings-of-the-evm

器件型号:ISOUSB211DPEVM
Thread 中讨论的其他器件:ADS131M04EVMISOUSB211USB2ANY、ADS131M04

工具/软件:

您好、

让我问一个非常基本的问题。

我想尝试将此 EVM 与 ADS131M04EVM 连接。

也就是说、  

 AMP (模拟信号输出)-- ADS131M04EVM -- ISOUSB211DPEVM -- PC

由于我不熟悉 ISOUSB211和 USB 规格、

请告诉我 ISOUSB211DPEVM 上用于连接 ADS131M04EVM 的跳线设置。

要连接 ADS131M04EVM、我们是否应该为 ISOUSB211准备外部电源?

 感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi、

    感谢您的联系。 在使用 ISOUSB211EVM 跳线之前、我有一些观察结果:

    Unknown 说:
    AMP (模拟信号输出)-- ADS131M04EVM -- ISOUSB211DPEVM -- PC

    该信号链看起来与 USB 协议不兼容、因此 ISOUSB 器件无法用于与  ADS131M04EVM 连接。

    请注意、ISOUSB 是一款符合 USB 协议的隔离式 USB 中继器。 它不会响应或在其 UD+/-或 DD+/-引脚上传输任何随机数字信号。

    如果我正确地解释了链条、请告诉我。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-san:

    感谢您的答复!

    我明白了。

    您是否有任何其他解决方案可以将 ADS131M04EVM 与隔离连接?

    谢谢。此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    我的理解是、ADS131M04EVM 是一款 ADC、您需要隔离其数字输出(SPI)。  

    我们拥有品类丰富的数字隔离器产品系列、可用于隔离 ADC 的数字侧。 请参阅此页面以选择最适合您的应用程序的一个: https://www.ti.com/isolation/digital-isolators/overview.html

    有趣的主题是:隔离之后怎么办? 不知道为什么您需要在信号链中使用 PC。 数字隔离器不能直接与 PC 连接、而是需要一个可将 SPI (在本例中为)转换为 USB 的适配器。 您可以将 TI 的 USB2ANY 作为接口适配器、通过 USB 电缆将数字 SPI 信号连接到 PC。  

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-san:

    感谢您的建议。

    让我再解释一下我的情况。

    ADS131M04EVM 与 PC 之间的接口是 USB 接口、而不是 SPI。

    ADS131M04EVM 套件有一个与 PC 连接的 USB 接口。

    ADS131M04EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    ADS131M04EVM 套件包括 ADS131M04EVM 板和 支持随附计算机软件的精密主机接口(PHI)控制器板。

    由于 EVM 套件包含 EVM 板+ PHI 板、因此我们可以通过 USB 将 EVM 与 PC 连接。

    因此、我认为我可以使用 ISOUSB211DPEVM 来隔离 ADS131M04EVM 和 PC。

    我的理解不正确吗??

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    感谢您提供更多详细信息。 我误解 了 ADS131M04EVM 套件。

    只要 EVM 套件提供 USB 协议输出、就可以使用 ISOUSB211。 回答您的第一个问题:

    Unknown 说:
    我们是否应该为 ISOUSB211准备外部电源

     用于 ADS131M04EVM 的电源可用于与其连接的一侧。 ISOUSB211EVM 上有板载 LDO 、或者如果您需要、可根据 ADC EVM 的可用电源直接使用5V 或3.3V 电源。  

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-san:

    感谢您的答复。

    很遗憾、由于我不熟悉 ISOUSB211和 USB 规范、

    请告诉我 ISOUSB211DPEVM 上用于连接 ADS131M04EVM 的跳线设置。

    ISOUSB211DPEVM (J3 - J10)的初始跳线条件均为"开路"。

    您能告诉我这些跳线的设置吗?

    在初始条件下、我尝试通过 ISOUSB211DPEVM 将 ADS131M04EVM 与 PC 连接、但连接不起作用、因此我后悔。

    当然、如果 ADS131M04EVM 直接与 PC 连接、则连接非常有效。

    非常感谢您的建议

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    感谢您提供详细信息。 有助于  更好地理解要求和问题。

    跳线 J3-J10是 EQ 设置、用于改善 USB 差分信号的电缆损耗眼图。 请参阅第12页(第6.9节(续)) 和第8.3.9节、了解有关均衡和预加重的更多详细信息。 还有一个来自 TI 的应用手册解释了 USB 传输中的电缆损耗: https://www.ti.com/lit/an/slla579/slla579.pdf?ts = 1742978649419

    因此、我不会看到跳线 J3-J10会影响 ISOUSB 和  ADS131M04之间的 USB 通信、直到您的导线过长超过5m…

    消除困惑的几个问题:

    1. 您如何向连接到  ADS131M04EVM 的 USB 侧供电?
    2. ISOUSB211EVM 和 ADS131M04EVM 之间的数据线 D+/D-连接如何?
      1. D+和 D-线的长度应匹配。
    3. 如果您可以共享显示 ISOUSB211EVM 两侧连接的设置图片、该设置也会很有用

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-san:

    感谢您发送编修。

    关于 ADS131M04EVM 的电源、EVM 没有外部电源。

    这只是使用 USB 总线电源。

    以及两个 EVM 之间的连接、我使用 "市售 USB 电缆"。

    PC ----- "A"插头/"B"插头(150cm)-- ISOUSB -- "A"插头/"Micro B"插头(80厘米)-- ADS131

    稍后我将向您展示设置图片。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我给大家展示一下随附的连接。

    谢谢。此致、

    Takumi

    e2e.ti.com/.../ISOUSB-Connection.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    感谢您的安装图片。 第一个问题:

    1. 连接到  ADS131M04EVM 的 USB 接口适配器生成5V 的 VBUS、该 VBUS 被提供给 EVM 上 ISOUSB211的 VBUS2引脚。

    要检查什么是 VBUS2以及正确地为右侧的 ISOUSB211供电,您可以探测 TP13吗? 探测 TP14、TP15和 TP17将在 VCC2和 V1P8V2上为我们提供电压。 此外、探测 TP10 (V2OK)将告诉我们 Side2是否通电。 请告诉我 EVM 上这些测试点上的电压读数。

    另外、告知我 J11和 J12上的跳线连接? 这将告诉我们变压器是否在向侧供电。

    期待您的意见。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-san:

    感谢您的支持!

    让我检查一下、请稍等片刻。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Takumi-San。 等待您的输入。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-san:

    感谢你的等待。

    我检查了您的电压、如下所述。

    TP13:3.27V

    TP14:3.27V

    TP15:1.773V

    TP17:1.773V

    TP10:3.411v

    TP5:5.125V

    关于 J11和 J12、两个跳线设置均为"开路"。

    我想似乎显示 ISO EVM 正常运行。

    ADS131EVM 上可能有问题...

    感谢您的支持。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    感谢您的意见。

    上述所有电压均指示右侧为 ISOUSB211运行所需的正确电压。

    现在的问题是 TP5处的主5V 电源是来自板载变压器还是  ADS131EVM…… 这很重要的原因是 ADS131EVM 上的电流限制。 这可能不足以支持 ISOUSB211EVM 功能。

    根据以下 EVM 用户指南快照、您可以检查 J15跳线位置和 TP3电压吗?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-san:

    感谢您的答复。

    让我告诉你 TP3的电压, TP3 : 5.15V.

    关于 J15设置、请查看附图。

    e2e.ti.com/.../JP-setting-ISOUSB211DPEVM.pdf

    感谢您的支持。

    此致、

    Takumi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    感谢您提供的所有意见。 ISOUSB211EVM 在您提供的所有电压值中似乎都可以正常工作。

    唯一未回答的问题是  ADS131EVM 是否提供 VBUS、如果是、请移除 L2并检查其功能并让我们知晓。

    此外、还包括的输出   ADS131EVM 是 USB2.0、而不是3.0、对吧? 您能否确认? ISOUSB211仅支持 USB2.0。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-san:

    感谢您的答复、

    让我回答您的以下问题。

     - ADS131EVM 不提供 VBUS

     - USB 是 USB2.0

    感谢您的支持。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    第二个要点推断出、  由于不需要外部电源、VBUS 确实是通过 ADS131EVM 生成的。

    您能否执行以下操作、看看解决方案是否正常工作? 我们需要断开 ADS131EVM 的 VBUS 和 ISOUSBEVM 上生成的5V。

    如果是、请取消填充 L2并检查功能并告诉我们。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-san:

    感谢您的答复。

    我尝试了您的说明、但 EVM 无法正常工作、我深表遗憾。

    我不确定 ADS131M04EVM PHI 板的加电时序...  

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-san、

    感谢您的更新。

    如需有关 ISOUSB 的更多帮助、请随时联系我们。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-san:

    我非常感谢您的支持!

    此致、

    Takumi