This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:iso77440

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, LM5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1502344/iso7740-iso77440

器件型号:ISO7740
Thread 中讨论的其他器件: LM5110

工具/软件:

当然! 下面是您的邮件的专业措辞:


主题: 请求协助解决涉及 ISO7740和 LM5110的仿真问题

尊敬的团队:

您好!

我是 Sonika、Applied ElectroMagnetics Pvt. Ltd.的硬件设计工程师 公司专业设计和制造铁路、国防、航空航天和工业应用领域的先进电子系统。 我们专注于创新和精确度,为客户提供量身定制的尖端解决方案,以满足客户的特定需求。

我们目前正在与 ISO7740数字隔离器、以及 LM5110栅极驱动器 IC 配合使用。 虽然单独仿真每个组件可获得成功结果、但在尝试同时仿真两个组件时、我们遇到一个错误、指出"接口节点数量不正确"。 为了帮助诊断该问题、我们随附了电路设置和发生误差的仿真结果的图像。

您能帮助我们解决这个问题吗?

感谢您的支持。

此致、
Sonika
硬件设计工程师
Applied Electromagnetics Pvt. Ltd.

......
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要附加图像、请使用文本框下方的"插入"/"图像"菜单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonika:

    感谢您的联系。

    我无法看到所附的图像。 您会不会介意将文件重新附加到您的回复帖子上?

    此致、
    Aaditya 五