This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:仅在 Vcc1上施加电源。 Vcc2电源受控制

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1502600/iso1042-power-supply-applied-only-on-vcc1-vcc2-supply-is-controlled

器件型号:ISO1042

工具/软件:

您好、

ISO1042DWVR 是一款隔离式 CAN 收发器。

特定应用中、

Vcc1持续上电并连接到 MCU (CAN TX-Rx 侧)

为了避免对带电 CAN 总线上的器件造成任何损坏/故障、Vcc2 (CAN H-L 侧)电源由 MCU 控制、只有在器件正确对接并准备好进行通信时才会导通。

数据表中未提及这种情况。 不确定是否仅通电 Vcc1会导致 IC 损坏。 请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saurav、

    感谢您联系我们。 VCC1和 VCC2可以上电并独立施加信号、而不会损坏另一侧。 因此、在正确连接节点之前、等待 VCC2上电没有问题。  

    ISO1042的隔离部分允许每一侧独立运行、而不会损坏隔离侧。  

    -安德鲁