This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:斑点检查

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110, ISO1212, ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1502501/isom8110-speck-check

器件型号:ISOM8110
主题中讨论的其他器件: ISO1212ISO1228

工具/软件:

你(们)好  

您能否帮助建议合适的产品来替换以下内容、谢谢

ACPL-247-500E

ACPL-227-500E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    感谢您的联系。 该器件看起来是一款多通道光耦合器。 ISOM8110是一款单通道光耦仿真器、在功能上与 ACPL 器件等效。  

    如果这用于数字输入应用(24V 输入)、ISO1212和 ISO1228将是我们可以提供的一个很好的多通道解决方案。

    ACPL 器件的应用是什么?