This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6521:VCC1不等于 VCC2时的传播延迟

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1501830/iso6521-propagation-delay-when-vcc1-is-unequal-to-vcc2

器件型号:ISO6521

工具/软件:

尊敬的团队:

作为标题、我们是否指定了条件的传播延迟时间- VCC1=3.3V 和 VCC2 = 5V?

BR、

Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的联系。

    由于 VCC1=VCC2=3.3V 和 VCC1=VCC2=5V 之间的传播延迟在11ns (典型值)和18ns (max)下相同、因此当 VCC1=3.3V 和 VCC2 = 5V 时、可以考虑也是如此。

    此致、
    Aaditya 五