This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ISO6441:数字隔离器的过压耐受输入是什么?

Guru**** 2983340 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6441, ISO6741, ISO6163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1502147/faq-iso6441-what-are-overvoltage-tolerant-inputs-of-digital-isolators

器件型号:ISO6441
主题中讨论的其他器件: ISO6741、 ISO6163

工具/软件:

数字隔离器有哪些过压耐受输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定义:  过压输入是 超出数字隔离器正常工作电压范围的信号。 如果管理不当、过大的电压可能会导致 IC 损坏并导致系统故障。

    什么是过压耐受数字隔离器?

    具有过压耐受输入的数字隔离器(例如 ISO6441)允许输入引脚处理超出电源电压的电压。

     数字隔离器(ISO6741)的输入级 数字隔离器的输入级 具有过压容限输入的器件 (ISO6441)

    具有过压耐受输入的数字隔离器包含一个反向的额外二极管。 当 VCCI 断电时、1MΩ Ω 上拉电阻器处于不活动状态、反向二极管(以红色圈出)可防止输入信号将电流驱动到 VCCI。 这意味着 即使 VCCI 断电、也可以驱动输入信号。

    如何判断数字隔离器是否具有 过压容限输入?

    绝对最大额定值下的输入电压规格可以表示 过压容限输入。

    在 ISO6741等数字隔离器的数据表中、我们可以看到输入电压为 VCC + 0.5V (如下所示)。 这意味着输入电压取决于 VCC 电源电压。 超过此规范违反了绝对最大额定值、可能会损坏器件。



    在具有过压容限输入的数字隔离器的数据表中、 我们可以看到输入电压为-0.5V 至6V (如下所示)。 与 ISO6741不同、输入电压是一个数值、不依赖于电源电压。 这意味着、只要施加的信号处于绝对最大额定值范围内、即使电源电压断电、也可以施加输入信号。



    TI 数字隔离器提供哪些过压容限输入?

    目前、TI 提供 ISO6441和 ISO6163。 ISO64xx 和 ISO61xx 数字隔离器系列是 TI 最新一代的数字隔离器、提供过压耐受输入以及各种其他优势。 请查看以下器件的产品页面、了解更多信息:

    ISO6441数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    ISO6163数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    有关任何相关问题、请查看 隔离 E2E 页面"常见问题:隔离 "、或通过隔离论坛与团队联系!