This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:SDA 和 SCL 是否可以交换?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1504599/iso1540-can-sda-and-scl-be-swapped

部件号:ISO1540
主题: ISO1541中讨论的其他器件

工具/软件:

我支持一个较旧的产品、并注意到一些有趣的事情。 SDA 路径 用于 I2C 时钟信号、同样、SCL 用于 I2C 数据信号。

查看 ISO1540的数据表、我没有看到任何问题、但看起来很奇怪。

是否可以交换 ISO1540上的 SDA 和 SCL 数据路径?

谢谢、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    SDA 和 SCL 的交换仍然可以用于 ISO1540、因为它同时将 SDA 和 SCL 作为双向通道。 但在 SCL 为单向的 ISO1541中、交换不起作用。

    尽管我们不建议客户这样做、以避免在 ISO154x 的各种型号之间产生混淆。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我认为它是好的,但有点混乱。 开关状态。