This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:屏蔽隔离

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO6441, ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1505143/iso7741-shielding-isolation

器件型号:ISO7741
主题中讨论的其他器件: ISO6441ISO6741

工具/软件:

您好、团队、

请参考 TLP554光耦合器、它具有以下屏蔽隔离、我想确认 ISO774*隔离器是否具有类似的屏蔽隔离。 谢谢你。

光电探测器芯片上集成的法拉第屏蔽层降低了输入 LED 发射极和检测器高增益级之间电容耦合的影响。

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lillian、

    感谢您的联系。

    像 ISO7741这样的数字隔离器的功能与光耦合器完全不同。 数字隔离器在内部没有任何光学器件、而是使用 OOK 调制在隔离器的输入侧和输出侧之间传输信号。 由于无需任何光学器件、从而大大提高了信号的完整性、精度和可靠性。 此外、TI 隔离器件使用 TI 的 SiO2电介质材料、后者可提供强电介质强度、从而实现更稳健的隔离。 有关数字隔离器与众不同的更多信息、请参阅此处: 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能(修订版 C)

    如果您正在寻找一个4通道数字隔离器、如 ISO7741 (3个正向、1个反向通道)、还请考虑以下数字隔离器。 产品页面上还提供了不同的4通道配置:

    除了数字隔离器、TI 还提供了一种光耦合器替代产品、称为光耦仿真器: https://www.ti.com/isolation/opto-emulators/overview.html。 这些器件与光耦合器引脚对引脚兼容、并且还能够模拟功能。 光耦仿真器的主要优势是没有任何光学元件、并且还利用 TI 的 SiO2电介质材料来显著提高可靠性、信号完整性和精度、并延长使用寿命。  

    此致、
    Aaditya Vittal