This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7742-Q1:在运行时更改 VSEL

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1503471/isow7742-q1-changing-vsel-at-runtime

器件型号:ISOW7742-Q1

工具/软件:

您好、

我正在努力将 ISOW7742-Q1集成到设计中、希望能够在运行时将隔离式电源转换器的输出电压从3V3更改为5V、反之亦然。 在运行过程中更改 VSEL 时、IC 的行为是什么? 我的整个过程是在转换器运行时使用其中一个正向通道来控制 VSEL 引脚、以获得所需的输出电压。 电压变化(尤其是从5V 变为3V3)是否会损坏隔离器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。  

    我们的团队正在参加 TI 假日活动。 请允许我们的团队在下周星期一(2025年4月21日)之前回复。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    感谢您联系我们。 请在下面查找我的意见:

    对于5V 和3.3V 电压、VSEL 引脚需要分别短接至 VISOUT 引脚或 GND2引脚。  

    是的、您可以更改 VISOUT 和 GND2之间的 VSEL 引脚连接、反之亦然。当器件运行时不会出现任何问题、这不会损坏隔离器。

    • 只是准备一个可能的情况:如果您从3.3V 切换到5V 并且3.3V 已经在 VISOUT 引脚上使用最低电阻负载(对于140mA 在5V VDD 和3.3V VISOUT 下的满载)运行、那么务必小心外部负载电阻器(如果已连接)、因为5V 的电压将消耗比最大额定110mA 更多的电流

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    对此进行了更新。 我之后咨询了我们的器件专家、尽管器件没有明显的故障、但在整个温度和器件范围内的性能无法得到保证。

    此外、当从3.3V 动态切换到5V 场景时、软启动功能将不可用。

    因此、动态更改 VSEL 不是优选的运行模式、因此、对于您的设计、我建议在上电期间在 VSEL 处实现仅静态信号。

    对这里的困惑表示歉意。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。 感谢您的澄清。