This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:如何在软启动条件和占空比控制方法期间对 SW1和 SW2进行建模

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1501819/sn6507-q1-how-to-model-sw1-and-sw2-during-soft-start-condition-and-duty-cycle-control-method

器件型号:SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6507

工具/软件:

您好:

我想在 pspice 中进行以下建模:在软启动条件下和启用占空比控制方法时的 SW1和 SW2 (可能为手动开关)?

我是否知道如何准备模型? 也许您可以用12V 作为输入来解释它。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    目前、WEBENCH 是唯一可用于仿真的工具、我们没有用于该器件的 PSPICE 模型。

    对于功率级仿真、可以考虑使用 功率级设计器

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mathew、

    在 webench 中、仿真不可用。

    我知道网站上未提供完整模型、因此、我想知道如何使用占空比控制方法在软启动条件下仅对 SW1和 SW2进行建模。

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流函数可能可以通过实现电压前馈功能进行精细仿真、使占空比随输入电压的变化而成比例变化。 请注意、SN6507是一款开环驱动器、因此没有次级侧反馈可用于提高占空比控制的精度。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    如果您有模型、请分享一下吗? 我想使用所有外部元件进行占空比控制、在软启动期间仿真和检查浪涌电流、因此在这种情况下需要 SW1和 SW2模型。

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、但 TI 没有适用于 SN6507的受支持型号。 仅可提供 WEBENCH

    Steve