This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:这是否适用于80MHz 至6GHz 范围内20V/m 的磁场?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1503498/iso1211-can-this-work-in-magnetic-fields-with-20-v-m-in-the-range-of-80mhz-to-6ghz

器件型号:ISO1211

工具/软件:

E2E、  

我们计划使用 ISO1211D 数字隔离器。

 

我们预计磁场在80MHz 至6GHz 范围内以20V/m 为单位。

 

您能否了解此隔离器是否在磁性底座上工作、以及它是否能够满足此要求?

谢谢您、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。  

    我们的团队正在参加 TI 假日活动。 请允许我们的团队在下周星期一(2025年4月21日)之前回复。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:  

    如电子邮件中所述、 磁场的测量单位通常为 A/m、而电场的测量单位为 V/m 如果客户参考我们器件的辐射抗扰度测试(如 IEC 61000-4-3)、则表示该器件支持20V/m

    如果您还有其他问题、请随时在此处答复!

    此致、
    Andrew