This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:ISO7740

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, LM5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1503609/iso7740-iso7740

器件型号:ISO7740
Thread 中讨论的其他器件: LM5110

工具/软件:

尊敬的团队:

您好!

我们目前正在与 ISO7740数字隔离器、以及 LM5110栅极驱动器 IC 配合使用。 虽然单独仿真每个组件可获得成功结果、但在尝试同时仿真两个组件时、我们遇到一个错误、指出"接口节点数量不正确"。  我们需要澄清的是、我们没有将任何引脚悬空。 所有引脚都连接正确、但仍然会遇到相同的错误。  我附上了电路的图像和相应的仿真误差以供您参考。

您能帮助我们解决这个问题吗?

感谢您的支持。

此致、
Sonika
硬件设计工程师
Applied Electromagnetics Pvt. Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。  

    我们的团队正在参加 TI 假日活动。 请允许我们的团队在下周星期一(2025年4月21日)之前回复。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonika、  

    感谢您联系我们。 在深入研究 INRO 之前、您可以尝试将 PSPICE 接地连接到接地网吗? 这是 PSPICE 仿真的接地节点、标记为"0"。 需要它来运行仿真。

      

    此致、
    Andrew