This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:隔离论坛

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1504129/iso7721-isolation-forum

器件型号:ISO7721
Thread 中讨论的其他器件:ISO7021

工具/软件:

您好团队:

我的客户问我以下器件是单片器件还是非单片器件。

ISO7710DR

ISO6720BDR

ISO6731DWR

ISOUSB111DWR

ISO7721FDWVR

您可以告诉我吗?

客户希望快速响应。 您可以尽快回复吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tommy:
    列出的所有器件均为 多芯片模块(MCM)、其中2个芯片通过一定的绝缘距离隔开、并通过键合线进行电气连接、从而提供高压电隔离。 因此 、它们都 是非单片器件。
    此致、
    Aaditya 五
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya,

     ISO7021DR 是非单片隔离的、对吧?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    是的、ISO7021 也是非单片隔离。

    此致、
    AV