This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176T:是否有办法使用此器件调制数据线上的电源?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, ISO1176T, ISOW1432, ISOW1412, THVD8010, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1506263/iso1176t-is-there-a-way-to-modulate-power-over-data-lines-with-this-part

器件型号:ISO1176T
主题中讨论的其他器件: ISOW1432ISOW1412THVD8010、THVD8000、 ISOW7741

工具/软件:

E2E、  

ISO1176T 是否是唯一具有半双工和集成变压器/电源的选项?  此外、是否有办法使用此器件调制数据线上的电源?

谢谢您、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO1176T 允许驱动外部变压器。 ISOW1412/ISOW1432是具有集成变压器的隔离式 RS - 485收发器。 (请注意、您可以通过将驱动器和接收器引脚连接在一起来将全双工收发器与半双工总线配合使用。)

    如果您需要通过电力线传输数据、唯一的解决方案是未隔离的 THVD8000/THVD8010。 在许多情况下、允许节点由总线供电是可以的;如果您仍然需要电隔离、则必须将 THVD80x0与 ISOW7741等普通数字隔离器(带集成电源)结合使用。