This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:搜索经 IEC 60601-1:2005 + A1 + A2认证的 USB 隔离变压器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1505634/isousb211-search-for-an-iec-60601-1-2005-a1-a2-certified-usb-isolation-transformer

器件型号:ISOUSB211

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

我代表 Manitty 与您联系、Manitty 是一家法国的初创企业、专门开发用于获取生物电位信号的便携式医疗设备。

要获得我们产品的监管批准、我们必须符合 IEC 60601-1:2005 + A1 + A2 (版本3.2)标准、该标准要求患者电路与系统其他部分(包括 USB 接口)之间具有增强型隔离(2 × MOPP)。

我们评估了 LTM2884 (Analog Devices)。 尽管它提供了 D+/D–线路的电隔离、并提供大约1W 的隔离式电源、但它不符合我们在散热、尺寸和可用功率方面的限制。

 因此、我们正在寻找符合以下标准的隔离式 USB 收发器/变压器:
采用2 × MOPP 隔离技术的 IEC 60601-1认证;
适用于嵌入式集成的外形;
全速(12Mbps)或高速(480Mbps) USB 兼容性;
最小隔离功率:2 W

您能否告诉我们您的产品系列是否包含符合这些规格的组件、或者指导我们使用等效解决方案? 当然、如有必要、我们愿意在保密协议下进一步讨论这一问题。

我们提前感谢您考虑我们的请求、并期待收到您的答复。 此致、

MAHIOUT Lyna.
Manitty, 13 avenue Albert Einsteine, 69100, Villeurbanne, Lyon, France  
 lyna.mahiout@manitty.fr